搜索
FactoryTalk View ME 帮助
值
一个读写连接。可为该连接分配标签。应用将与新状态对应的值写入标签的数据源。如果 NextStateBasedOn 属性是“值连接”,则应用会读取此标签,以确定要显示的下一个状态。
小贴士:
要直观反馈数据源已经读取了值连接,请为值连接和指示器连接分配不同的标签。配置数据源,以将值连接的值传递给指示器连接。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal