值/可选表达式
一个写连接。可为该连接分配标签。当操作员按下 Enter 键时,应用程序会将数字值写入标签的数据源。
可选表达式连接是一个可选的写连接,可与值连接配合使用。要使用可选表达式连接,请为其分配一个写表达式。
应用程序将计算表达式的值,并将结果写入值连接。所有写表达式必须包含一个问号 (?),作为运行时操作员输入值的占位符。
如果 DecimalPoint 属性是“固定”位置,且 DigitsAfterDecimalPoint 属性值不是 0,则会移除显示值的小数点并使用得到的结果。
小贴士:
如果未分配值连接,当操作员在运行时按下按钮时,则数字弹出窗口不会打开。
提供反馈