搜索
FactoryTalk View ME 帮助
“状态复位”连接
一个写连接。可为连接分配开关量标签,以通知数据源报警状态已复位,即,所有报警的累计时间已复位为 00:00:00,并且所有报警的报警量已经复位为 0。
当应用程序启动时,该连接的值为 0。如果操作员按下
复位报警状态
或
清除报警历史
按钮,那么连接将建立并保持一段时间,保持时间为按钮保持按下的时间与通知保持时间中较长者。
如果“远程状态复位”连接导致复位,则会设置“状态复位”连接并保持一段通知保持时间。随后,连接将复位为 0。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal