搜索
FactoryTalk View ME 帮助
St_Value
如果为瞬时型按钮的
ButtonAction
属性指定了 Value,则该 Value 属性指定用于对象当前状态的整数值。无法为错误状态分配值。
如果为 ButtonAction 属性选择了“常开瞬时型”,则状态 0 的值为 0,状态 1 的值为 1。无法更改这些值。
如果为 ButtonAction 属性选择了“常闭瞬时型”,则状态 0 的值为 1,状态 1 的值为 0。无法更改这些值。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal