静音连接

一个写连接。如果报警使用音频信号,可为该连接分配开关量标签,以通知数据源报警已静音。
当应用程序启动时,该连接的值为 0。当报警静音时,在通知保持时间内该连接设置为 1,并且内部蜂鸣器关闭。在通知保持时间结束时,连接复位为 0。
在以下情况下,使报警静音:
  • 操作员按下
    静音
    按钮。
  • 报警被确认。
  • 远程静音连接的值改为新的非零值。
  • 操作员按下
    清除报警历史
    按钮。
如果生成后续报警(已经设置为内部蜂鸣器发声),则不论静音连接值或通知保持时间状态如何,触发报警时都会拉响蜂鸣器。
当通知保持时间有效时,将无法使新报警静音。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal