搜索
FactoryTalk View ME 帮助
NextStateBasedOn
指定按钮更改状态的方式:
当前状态
- 应用将按钮从当前状态切换到其他状态并写出其他状态值。
值链接
- 应用程序读取值连接的值,如果值匹配按钮的两个状态值之一,则更改按钮到另一个状态,并写出另一个状态值。
如果希望按钮状态基于值连接的外部更改,则选择该选项。
如果值与其中一个按钮的状态值不匹配,则应用程序会将按钮更改为状态 0 并写出状态 0 的值。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal