NextStateBasedOn
指定按钮更改状态的方式:
- 当前状态- 应用将按钮从当前状态切换到下一个状态并写出下一个状态值。
- 值链接- 应用程序将读取值连接的值,如果值匹配按钮的状态值之一,则更改按钮到下一个状态,并写出下一个状态值。如果希望按钮状态基于值连接的外部更改,则选择该选项。
如果值与其中一个按钮的状态值不匹配,则应用程序会将按钮更改为状态 0 并写出状态 0 的值。
当按钮处于其最后配置的状态时,按下该按钮将使其更改为状态 0,并写出状态 0 的值。提供反馈