搜索
FactoryTalk View ME 帮助
ModeType
指定密码更改是在管理模式下进行还是在当前用户模式下进行。
如果选择
1 – AnyUserMode
,则管理员可在以运行时模式登录时更改任意用户密码。
如果选择
0 – CurrentUserMode
,则登录的操作员可在以运行时模式登录时更改当前密码。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal