搜索
FactoryTalk View ME 帮助
MessageFile
指定要与本地消息画面配合使用的消息文件。单击
浏览
按钮 (...) 打开
本地消息选择器
。选择器列表包含工程中的所有本地消息文件。
如果使用变量消息文件,则会禁用此项,应用程序会使用为
消息文件
连接指定的字符串标签或表达式作为消息文件。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal