LinkSize 或 (GroupLinkSize)
如果将此属性设置为 True,则引用对象的 Height 和 Width 属性将为只读,并且将使用分配到基本对象的值。
如果将此属性设置为 False,则用户可以编辑引用对象的 Height 和 Width 属性。
此属性适用于组合引用对象和非组合引用对象。如果引用对象已组合,则 GroupHeight 和 GroupWidth 属性适用。
所有的引用对象(组合引用对象中的对象除外)都具有该属性。
提供反馈