LinkBaseObject 或 (GroupLinkBaseObject)

显示引用对象链接的基本对象或组的位置和名称。此属性为只读,用户无法对其进行编辑。
所有的引用对象(组合引用对象中的对象除外)都具有该属性。对于组合引用对象,属性面板中的属性称为 GroupLinkBaseObject。
其语法为:
DisplayName.BaseObjectName
例如,如果名为 Main 的全局对象画面上的名为 Button1 的瞬时型按钮对象是引用对象的基本对象,则此对象将显示为引用对象的 LinkBaseObject 属性的值:
Main.Button1
小贴士:
如果显示名称与应用或 HMI 服务器
全局显示
文件夹的显示名称不匹配,或如果对象名称与显示的名称不匹配,基本和引用全局对象之间的链接将被破坏。
如果删除了基本对象,并使用同一个名称和不同的对象类型创建了另一基本对象,则基本和引用全局对象之间的链接将断开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal