LinkAnimation 或 (GroupLinkAnimation)
指定引用对象是否将使用所链接的基本对象的动画设置;以及在确实使用基本对象动画的情况下,引用对象是否还将使用分配给基本对象动画的表达式。
所有的引用对象(包括组合引用对象中的对象)都具有该属性。
选项
- 不要链接引用对象首先使用分配给基本对象的动画。但是,这些对象未进行链接,因此引用对象不会获取对基本对象的更改,并且对引用对象的更改也不会影响基本对象。
- 带表达式的链接引用对象将使用分配给基本对象的动画和表达式。用户无法编辑引用对象的动画属性。对基本对象动画设置所做的更改将应用于引用对象。
- 不带表达式的链接引用对象将使用分配给基本对象的动画,但不使用其表达式。用户将能够编辑控制引用对象动画属性的表达式,但无法编辑非表达式动画属性(例如,可视性动画的“表达式为 True 状态”)。对引用对象动画的更改不会影响基本对象。
提供反馈