搜索
FactoryTalk View ME 帮助
LineStyle
指定线条样式。如果选择“实线”以外的样式,则
LineWidth
属性必须是 1 个像素。
对于测量盘对象,此属性适用于刻度盘轮廓和刻度标记。
小贴士:
在
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
或
PanelView Plus CE
中,破折号-破折号-点和破折号-点-点格式在运行时显示为点格式。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal