搜索
FactoryTalk View ME 帮助
旧版兼容性
使用 CE4.1 终端的文件路径位置的旧版应用程序将继续适用于 CE6.0 终端。
可以使用同一个源为其中之一或同时为两者创建 MERuntime 应用程序。
引用
\Storage Card
的平台文件路径仍可用于未修改的或新的旧版应用,以及两者中的任何一个或两者的新应用的常见引用。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal