搜索
FactoryTalk View ME 帮助
InactiveUnacknowledged
只读连接。可为该连接分配标签或表达式。在运行时,当标签或表达式值为非零时,
报警
列表将显示不再活动且尚未确认的报警。
如果为该连接分配表达式,应用程序将计算表达式的值,并根据计算结果来决定是否显示非活动且未确认的报警。
当分配该连接时,它会覆盖
DisplayInactiveUnackedAlarms
属性。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal