搜索
FactoryTalk View ME 帮助
InactiveUnackedUseAlarmColors
指定当前已解除报警(非活动)且尚未确认的报警在报警列表对象中使用
报警设置
编辑器中定义的颜色显示,还是用为
InactiveUnackedForeColor
和
InactiveUnackedBackColor
属性指定的值显示(如果为 False)。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal