InactiveAckedBackColor

该框显示用于显示报警背景色,这些报警在报警列表对象中已解除报警(非活动)但已确认。双击可选择其他颜色。调色板随即打开。单击要使用的颜色,或者单击
其他
,从更多颜色范围中进行选择。
该属性仅在 InactiveAckedUseAlarmColors 属性设置为 False 时才会使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal