ImageBackStyle 或 St_ImageBackStyle

此属性同时适用于单色和彩色图像。使用此属性可将背景样式设为 Solid 或 Transparent。
对于单色图像,如果 ImageBackStyle 设为 Transparent,则背景将是透明的。
对于不属于带 Alpha 通道的 PNG 的彩色图像,如果将 ImageBackStyle 设为 Transparent,则图像的任何黑色部分都将是透明的。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal