搜索
FactoryTalk View ME 帮助
Enter 键握手
一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。该连接使用在
计时
选项卡中指定的
握手复位类型
选项复位 Enter 连接。如果希望在数据源处的值发生更改时复位 Enter 连接,则使用该连接来实现
Enter 键握手
。
如果分配一个表达式,则当表达式值符合
握手复位类型
选项的条件时,应用会计算表达式的值并复位 Enter 连接。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal