Enter 键握手

一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。该连接使用
属性
对话框中指定的 HandshakeResetType 属性复位 Enter 连接。如果希望在数据源数值发生变化时复位 Enter 连接,则使用该连接来实现 Enter 键握手
如果分配表达式,则当表达式值满足 HandshakeResetType 属性的条件时,应用程序会计算该表达式的值并复位 Enter 连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal