DisplayFooter
确定 RecipePlus 表对象是否显示注脚。如果 DisplayFooter 属性为
True
,将显示注脚。如果显示注脚,其格式为:
<runtime recipe name> : <unit name> : <# of ingredients displayed in table> : <total # of ingredients>
示例
Cookies : Unit1 : 6 : 17
小贴士:
单元名称不支持在运行时进行语言切换。
提供反馈