CaptionOnBorder
指定对象的标题或标记是否能与对象的边框重叠。
创建此属性专用于处理已转换的 PanelBuilder 1400e 应用中的对象,该应用的文本可能已与对象的边框重叠。因为 PanelBuilder 1400e 对象上的文本标记是手动放置,所以可能会发生这种情况。如果导入的 PanelBuilder 1400e 对象上的文本标记与对象的边框重叠,则在导入时会把 CaptionOnBorder 属性会设置为 True。如果导入对象上的文本没有与边框重叠,则会将该属性设置为 False。
对于新对象,该属性的默认设置为 False。
提供反馈