Caption 或 St_Caption
指定对象或状态的文本。文本显示在对象的表面,以通知操作员对象的含义或当前的状态。
对于数字和字符串输入启用对象,文本还会以标题方式显示在弹出窗口的顶部,当在运行时按下按钮时会打开此弹出窗口。
对于具有错误状态的对象,错误状态的默认标题是 Error。如有需要,可以更改此标题。
对于带 St_CaptionUsesDisplayName 属性的对象,仅当该属性设为 False 时才会显示在此输入的文本。
提供反馈