搜索
FactoryTalk View ME 帮助
Blink 或 St_Blink
指定对象在运行时处于此状态时,其背景是否闪烁。闪烁速率是每秒两次。如果对象已配置
PatternStyle
属性,当对象处于该状态时,图案也会闪烁。
对于没有状态的对象,如果 Blink 设为 True,则对象始终会闪烁。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal