搜索
FactoryTalk View ME 帮助
AuthorizedGroup
从
AuthorizedGroup
列表中选择一个组,授权该组访问控件对象。如果从列表中选择一个组,则所选组的所有成员均可作为该对象的主管。
AuthorizedGroup
列表是通过添加到
FactoryTalk
安全的组生成的。
无需向“运行时安全”添加“授权组”。
所有属性和连接
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal