AlarmIdentifier
AlarmIdentifier 为只写连接。为该连接分配一个数字量标签。
如果“报警设置”编辑器的“消息”选项卡中的“使用报警标识符”复选框为 | 并且对象“属性”编辑器的“常规”选项卡中的“使用报警标识符”复选框为 | 报警记录文件 (history.alm) 中的报警标识符会显示 | The AlarmIdentifier 连接为 |
|---|---|---|---|
已选 | 已选 | 消息 选项卡中指定的值。如果 消息 选项卡的报警标识符 列为空,则该值为 0。 | 更新为 消息 选项卡中指定的值。如果 消息 选项卡的报警标识符 列为空,则该值为 0。 |
已选 | 清除 | 消息 选项卡中指定的值。如果 消息 选项卡的报警标识符 列为空,则该值为 0。 | 未更新 |
清除 | 已选 | 0 | 未更新 |
清除 | 清除 | 0 | 未更新 |
提供反馈