ActiveUnackedBackColor

该框显示的背景色用于指示报警列表对象中当前处于报警状态(活动)但尚未确认的报警。双击可选择其他颜色。调色板随即打开。单击要使用的颜色,或者单击
其他
从更多颜色范围中进行选择。
该属性仅在 ActiveUnackedUseAlarmColors 属性设置为 False 时才会使用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal