为互锁型按钮设置连接

使用
互锁型按钮属性
对话框的
连接
选项卡为按钮设置标签。
要为互锁型按钮设置标签
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为该连接分配一个标签:
    值
    一个读写连接。可为该连接分配标签。当操作员按下按钮时,应用将该按钮的值写入标签的数据源。应用程序也读取该标签来确定要显示的状态。
    为组中每个
    互锁型
    按钮的值连接分配相同的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal