“互锁型按钮属性”对话框“状态”选项卡中的选项

下表显示
互锁型按钮属性
对话框
状态
选项卡的各个选项。
选项
描述
选择状态
单击要为其设置属性的状态。
释放状态为状态 0。选定状态为状态 1。
当按钮的连接标签值等于在
常规
选项卡中设置的按钮值时,按钮处于状态 1。如果连接标签为任何其他值,则按钮处于状态 0。
常规
背景色
此框显示状态的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
边框颜色
此框显示状态的边框色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
常规
选项卡中的
边框使用背景色
,则运行时显示此颜色。
闪烁
如果希望对象的背景在运行时处于此状态时闪烁,请选中此框。闪烁速率是每秒两次。
图案样式
为状态选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框、标题或图像(如果为对象定义了这些元素)。
如果对象的背景样式在
常规
选项卡中指定为透明或渐变,则图案不可见。
图案颜色
此框显示状态的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
标题
输入状态文本。文本显示在对象的表面,用于为操作员提供当前状态的相关信息。
插入变量
单击此按钮可选择要插入的变量类型。
字体
选择用于标题的字体。
大小
选择用于标题的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为标题选择字体样式。
标题颜色
此框显示标题的当前文本颜色。单击可选择其他颜色。
标题背景色
此框显示标题的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果标题背景样式为透明,则应用程序不会使用这个标题背景色。
标题闪烁
如果要求标题在运行时闪烁,请选中此框。标题会每秒闪烁两次。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
标题背景样式
选择标题背景色是
纯色
还是
透明
。
如果选择
透明
,则标题背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
对齐
指定标题放置到对象上的方式。如果对象形状是圆或椭圆,则位置相对于对象的边界框。
图像设置
图像
输入状态图像的文件名称,或单击
浏览
按钮打开
图像浏览器
。图像显示在对象的表面,显示有关当前状态的信息。
必须先将图像导入工程,之后才能将图像放在对象上。
图像颜色
此属性适用于单色图像。可确定绘制图像所用的颜色,也就是前景色。
单击彩色框以选择其他颜色。
图像背景色
此属性适用于单色图像。可确定在其上绘制的图像的背景色。单击彩色框以选择其他颜色。
如果
图像背景样式
属性为
透明
,则图像的背景色将为透明。
图像闪烁
如果要求单色图像在运行时闪烁,请选中此框。图像会在每秒闪烁两次。
图像缩放
如果要求应用根据对象调整图像大小,请选中此框。如果对象形状是圆形或椭圆,则将调整图像的大小使之能放置在对象的边界框内,并对其进行裁剪以适合对象的形状。
如果不选中此项,首先使用
对齐
设置对齐图像,随后如果图像大于对象,则会裁剪图像以适合对象。
图像背景样式
此属性适用于单色和彩色图像。使用此属性可将背景样式设为
纯色
或
透明
。
如果图像背景样式为
透明
:
  • 对于单色图像,其背景将是透明的。
  • 对于不属于带 Alpha 通道 PNG 的彩色图像,图像的所有黑色部分将是透明的。
对齐
指定图像放置到对象上的方式。如果对象形状是圆或椭圆,则位置相对于对象的边界框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal