“报警状态列表属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
报警状态列表属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动渐变填充对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
前景色
该框显示要在对象中显示文本的颜色。单击可选择其他颜色。
如果选择
使用报警颜色
,应用将不使用该颜色。而是使用在
报警设置
编辑器
消息
选项卡中定义的
前景
色和
背景
色显示消息。
标头背景色
此框显示位于对象顶端的标题栏的当前颜色。单击可选择其他颜色。
标头前景色
此框显示位于对象顶端的标题栏中文本的当前颜色。单击可选择其他颜色。
选择背景色
此框显示突出显示条的颜色。单击可选择其他颜色。
突出显示条指示运行时选定的报警消息。
选择前景色
此框显示突出显示报警消息上标题的颜色。单击可选择其他颜色。
使用报警颜色
选中此复选框可使用在
报警设置
编辑器中定义的
背景
色和
前景
色显示报警消息,而不是在该选项卡中选择的
前景
色和
背景
色。
文本
文本属性适用于报警状态列表中的报警消息。
Font
选择用于消息的字体。
大小
选择用于消息的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为消息选择字体样式。
其他
键导航
要允许用户使用键盘浏览对象和赋予对象输入焦点,请选中此框。
回绕
选中此复选框可允许列表在向下滚动时从列表末尾绕回顶部,而在向上滚动时从顶部绕到底部。
使用报警标识符
选中此复选框可将分配给报警消息的报警标识符值写入指定用于 AlarmIdentifier 连接的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal