[STATUS] 画面

图形库
文件夹包含名为 [STATUS] 的画面。
[STATUS] 画面中有一个报警状态列表对象和以下按钮:
  • Alarm Status Mode
  • Silence Alarms
  • Reset Alarm Status
  • Home
  • End
  • Page Up
  • Page Down
  • Move Up
  • Move Down
  • Print Alarm Status
  • Goto Display(移至 [HISTORY] 画面)
  • Close Display
可以直接使用 [STATUS] 画面或根据需要对其进行修改。例如,可以更改画面中报警状态对象和按钮的外观或添加/移除按钮。
还可以创建自己的图形画面(其中包含自己创建的报警状态列表对象和按钮),或者将 [STATUS] 画面中的对象复制粘贴到希望报警状态列表图形对象所在的图形画面中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal