设置报警列表的连接

使用
报警列表属性
对话框的
连接
选项卡分配标签或表达式,以远程控制报警列表。连接将改写
报警列表属性
对话框
画面
选项卡的设置。
为报警列表设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击报警列表打开其
    属性
    对话框。
  2. 在
    连接
    选项卡上,为以下连接分配标签或表达式:
    • ActiveAcknowledged
    • ActiveUnacknowledged
    • AlarmIdentifier
    • InactiveAcknowledged
    • InactiveUnacknowledged
      小贴士:
      • 如果分配一个标签,应用会读取数据源中的标签的值,并会将该值分配给连接。
      • 如果分配一个表达式,应用会计算表达式的值,并确定匹配报警将显示在报警列表中的条件。
      • 如果分配的标签或表达式的值为非零值,则将显示与连接相关的报警条件匹配的报警。
      • 如果分配的标签或表达式的值为零,则不会显示与报警条件匹配的报警。
      • 如果标签或表达式的值分配给连接,连接设置将改写
        画面
        选项卡中的设置(如果存在)。
      • 在运行时,仅当已在图形对象
        属性
        对话框的
        常规
        选项卡以及
        报警设置
        编辑器的
        消息
        选项卡中选中
        使用报警标识符
        复选框时,才会将在
        报警设置
        编辑器的
        消息
        选项卡中指定的报警标识符写入到分配给 AlarmIdentifier 连接的数字标签。如果
        报警设置
        编辑器
        消息
        选项卡上的
        报警标识符
        列为空,并已选中两个选项卡中的
        使用报警标识符
        复选框,则会将零值写入数字标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal