[HISTORY] 和 [ALARM MULTI-LINE] 画面

图形库
文件夹包含名为 [HISTORY] 和 [ALARM MULTI-LINE] 的画面。
[ALARM MULTI-LINE] 画面中有一个报警列表对象和以下按钮:
  • 确认报警
  • 确认全部报警
  • 报警静音
  • 上移
  • 下移
  • 关闭画面
[HISTORY] 画面中有一个更大的报警列表和以下按钮:
  • 确认报警
  • 确认全部报警
  • 报警静音
  • 清除报警历史
  • Home
  • 结束
  • Page Up
  • Page Down
  • 上移
  • 下移
  • 打印历史
  • 转至画面(移至 [STATUS] 画面)
  • 排序报警
  • 关闭画面
可以直接使用这些画面或根据需要对其进行修改。例如,可以更改画面中报警列表对象和按钮的外观或添加/移除按钮。
还可以创建自己的图形画面(其中包含自己创建的报警列表对象和按钮),或者将 [HISTORY] 和 [ALARM MULTI-LINE] 画面中的对象复制粘贴到希望报警列表图形对象所在的图形画面中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal