报警列表

报警列表会显示已触发报警列表,列表顶端显示最新报警。当位于数据源中的触发器连接与运行时消息中的触发器值匹配时,就会在报警列表中显示一条报警。
使用报警列表在发生需要立即注意的情况时通知操作员。例如,列表可以显示一条消息,警告操作员锅炉内的压力过高。
小贴士:
  • 在
    报警设置
    编辑器中设置报警消息及其触发器值。
  • 可将报警列表放置到工程中的任何画面上。
  • 适用于画面的报警消息数取决于在
    报警列表属性
    对话框中指定的报警列表高度、字体大小、每个报警的指定行数。如果消息的长度对于画面来说太长,则最后显示的字符将用星号 (*) 代替。
当打开一个包含报警列表对象的画面时,会在列表顶部的最近一次报警上显示报警指示器(突出显示条或光标)。在出现新报警时,旧报警会向下滚动,但指示器将保持在顶部。
如果报警列表对象的高亮条不位于列表的顶端,例如操作员选择的报警不是列表最上面的报警,则触发新报警时,列表将不会滚动。因此,新报警将不会自动出现在列表顶部。如果移动突出显示条或刷新屏幕(例如,通过屏幕更改),新报警将出现在列表的顶部。
使用以下
报警
按钮和
按键
按钮与报警列表进行交互:
  • 确认报警
  • 确认全部报警
  • 报警静音
  • 清除报警历史
  • 上移
  • 下移
  • Page Up
  • Page Down
  • Home
  • 结束
  • Enter
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal