设置报警条的报警

使用
报警条
对话框的
报警
选项卡指定将显示的报警以及这些报警的显示方式。
指定将要显示的报警和报警的显示方式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击报警条打开其
    属性
    对话框。
  2. 在
    报警
    选项卡中,选择报警设置,也就是报警排队的方式、要显示的报警以及将要为每条报警显示的信息。
  3. 指定要筛选的触发器标记(如果有)。
    小贴士:
    如果在
    报警设置
    编辑器的
    消息
    选项卡中定义的消息使用一个嵌入式变量来显示报警的值,并且在应用启动时报警正处于报警状态中,报警条将显示问号来代替嵌入式变量。这是因为报警系统无法确定报警的触发时间,因此无法确定触发报警时变量的值。值重置为 0 后,下次触发报警时,将准确显示嵌入式报警的值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal