“报警条属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
报警条属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
图案样式
为对象选择图案。该图案会显示在对象的表面,并且不会覆盖对象的边框或报警。如果对象的背景样式为透明或渐变,则图案不可见。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
背景色
此框显示对象的当前背景色。单击可选择其他颜色。
如果背景样式为透明,则应用程序将不使用该背景色。
如果背景样式为渐变,则单击可启动
渐变填充
对话框以配置渐变填充。
边框颜色
此框显示对象的边框颜色。单击可选择其他颜色。
如果未选中
边框使用背景色
,则此颜色会在运行时显示。
图案颜色
此框显示对象的当前图案颜色。单击可选择其他颜色。
前景色
该框显示要在对象中显示文本的颜色。单击可选择其他颜色。
如果选择
使用报警颜色
,应用将不使用该颜色。而是使用在
报警设置
编辑器
消息
选项卡中定义的
前景
色和
背景
色显示消息。
使用报警颜色
选中此复选框可使用在
报警设置
编辑器中定义的
背景
色和
前景
色显示报警消息,而不是在该选项卡中选择的
前景
色和
背景
色。
闪烁
如果要求报警消息在运行时闪烁,请选中此复选框。闪烁速率是每秒两次。
文本
文本属性适用于报警条中的报警消息。
字体
选择用于消息的字体。
大小
选择用于消息的字体大小。
粗体,斜体,下划线
根据需要为消息选择字体样式。
自动换行
如果希望文本在新单词的开始位置开始新一行,请选中此框。
如果清除此复选框,则在达到文本最大长度的位置时,文本会截断,即使当前位置在一个字(单词)或数字的中间也是如此。最大文本长度取决于对象的宽度和字体大小。
对齐
选择文本放置到对象上的方式。
其他
键导航
要允许用户使用键盘浏览对象和赋予对象输入焦点,请选中此框。
使用报警标识符
选中此复选框可将分配给报警消息的报警标识符值写入指定用于 AlarmIdentifier 连接的标签。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal