“报警条属性”对话框“报警”选项卡中的选项

下表显示
报警条属性
对话框
报警
选项卡的各个选项。
选项
描述
报警设置
指定此区域中的报警选项。
将新报警排入队列
选中此复选框,将新报警排入队列直到操作员将当前报警从条中清除。
如果清除此复选框,新报警就会在发生时取代显示的报警,且报警条将始终显示最近的报警。
显示触发器值
如果希望报警条显示当前报警的触发器值,该值在
报警设置
编辑器的
消息
选项卡中定义,则选中该复选框。
显示触发器标记
如果希望报警条显示当前报警的触发器标记(在
报警设置
编辑器的
触发器
选项卡中定义),则选中该复选框。
显示非活动报警
如果希望报警条显示尚未确认的不活动报警以及尚未确认的活动报警,则选中该复选框。
显示报警状态
如果选中
显示不活动报警
复选框,则可选择此复选框显示报警状态。如果报警仍处于活动状态,则会在消息旁显示一个星号 (*)。
显示报警时间
如果希望报警条显示当前报警发生的时间,则选中此复选框。
报警时间格式
如果选中
显示报警时间
复选框,则选择显示报警时间的格式。
筛选
筛选对象可仅显示指定触发器发出的报警。
筛选的触发器
单击
浏览
按钮打开“触发器标记选择器”,您可在其中选择报警触发器标记,这些触发器标记的报警将在发生时包含到显示中。
如果该框为空白,则会显示所有报警。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal