[ALARM BANNER] 画面

图形库
文件夹包含一个名为 [ALARM BANNER] 的画面。
[ALARM BANNER] 画面中有一个报警条对象和以下按钮:
  • Acknowledge Alarm
  • Silence Alarms
  • Clear Alarm Banner
  • Close Display
可以直接使用 [ALARM BANNER] 画面或根据需要对其进行修改。例如,可以更改画面中报警条对象和按钮的外观或添加/移除按钮。
还可以创建自己的图形画面(其中包含自己创建的报警条对象和按钮),或者将 [ALARM BANNER] 画面中的对象复制粘贴到希望报警条图形对象所在的图形画面中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal