“返回至画面”按钮在运行时的工作方式

当操作员在运行时按下按钮时,将关闭指定给按钮的图形画面并且重新打开之前打开的画面,即使当前画面已经被远程显示更改(即,通过数据源控制)所打开时也是如此。
小贴士:
如果“远程画面编号”值不为零,“返回至画面”将不起作用。
返回至画面
按钮仅返回至最近一个画面。无法返回至一系列之前的画面。
返回至画面
按钮在运行时的行为还取决于正在关闭的图形画面类型以及之前打开的画面类型。
使用显示画面类型
  • 如果要关闭的图形画面为“替换”画面,则将关闭此画面并打开之前打开的“替换”画面。将
    不
    重新打开任何之前与替换画面一起打开的“位于顶层”画面。
  • 如果之前未打开任何“替换”画面,则不会关闭此画面。
  • 如果要关闭的图形画面为“位于顶层”画面(无论是否具有
    无法替换
    选项),则将关闭显示但不重新打开任何画面。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal