为多态型按钮设置状态

使用
多态型按钮属性
对话框的
状态
选项卡设置按钮状态。
要设置多态型按钮的状态
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击按钮打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    状态
    选项卡。
  3. 在
    选择状态
    列表中,单击
    状态 0
    。
  4. 指定“状态 0”的以下属性:
    • 值
    • 常规外观
    • 标题(如果有)
    • 图像(如果有)
  5. 对于状态 1 和错误状态,重复步骤 3 和步骤 4。
设置了一个状态的常规、标题和图像属性之后,便可将该状态的属性复制并粘贴到另一个状态或所有状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal