“多态型按钮属性”对话框“常规”选项卡中的选项

下表显示
多态型按钮属性
对话框
常规
选项卡的各个选项。
选项
描述
外观
指定此区域内的对象外观。
边框样式
选择对象的边框样式。
如果对象形状是圆形或椭圆,可用边框样式为
无
和
线条
。
边框宽度
键入对象边框宽度的像素数。
背景样式
指定对象背景。可用选项如下:
  • 纯色。
    对象的背景以
    背景颜色
    选项中指定的纯色填充。
  • 透明
    。对象的背景不会被填充,后面的对象会显示出来。
  • 渐变
    。对象的背景以线性渐变色进行填充。
在
状态
选项卡指定背景色(
黑色
)。
形状
选择对象的形状。如果对象形状是圆形或椭圆,则应用程序会通过相对于对象的边界框进行测量比较来应用大小和位置等属性。
边框使用背景色
选中此复选框以使用对象的背景色作为对象的边框。
清除此复选框可使用选择的
边框颜色
。
在
状态
选项卡指定背景色和边框颜色。
突出显示颜色
此框显示当前的突出显示颜色。单击可选择其他颜色。
当操作员在运行时按下按钮时,该对象的边框(如果存在)将变为突出显示的颜色。
状态设置
状态数
选择对象的状态数。
下一个状态依据
选择按钮改变状态的方式:
  • 当前状态
    。应用程序将按钮从当前状态切换到其他状态并写出其他状态值。
  • 值连接
    。应用程序读取值连接的值,如果该值与其中一个按钮状态值匹配,则将按钮更改为其他状态,并写出其他状态值。如果希望按钮基于值连接的外部更改状态,则选择该选项。
如果值与其中一个按钮的状态值不匹配,则应用程序会将按钮更改为状态 0 并写出状态 0 的值。当按钮处于其最后配置的状态时,按下该按钮将使其更改为状态 0,并写出状态 0 的值。
触按边界
可在按钮的边界内指定一个触按无效边界。如果操作员按下触按无效边界,则不会记录按钮按下操作。
水平边界
指定按钮左右边界内触按无效距离的像素值。
垂直边界
键入垂直触按边界的像素数。垂直边界沿按钮的上下边缘。
其他
声音
要使内部蜂鸣器在按下对象时发声,请选中此复选框。
如果运行工程的计算机不具有内部蜂鸣器,则按下对象时不会触发蜂鸣声。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal