多态型按钮的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关多态型按钮的错误记录到诊断中:
无效值
  • 如果按钮的状态值对于分配给值连接的标签数据类型而言过大,或该值超出已分配标签的最小值和最大值,则应用程序不会将该值写入值连接,状态也不会改变,并且应用程序将记录一条错误。
    例如,如果数据源是
    PLC-5
    ,状态值为 2,147,483,647,分配的标签是使用地址 N7:0 的整型标签,则状态值对于标签的数据类型来说过大。整数标签的范围为 -32,768 到 32,767。
    如果发生错误时按钮处于自动重复模式,则自动重复模式结束,应用复位自动重复延迟定时器。
  • 如果指示器连接值与按钮的任何状态值都不匹配,则按钮会显示错误状态。
未分配连接
  • 如果未分配值连接,则按钮会显示为错误状态。当操作员按下按钮时,状态不会改变,应用程序会记录一条错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal