示例:使用多态型按钮

在此例中,多态型按钮控制装袋机的操作模式。机器可以手动或自动运行,也可以关闭。
如果操作员控制操作模式
创建多态型按钮 ,并将状态 0、状态 1 和状态 2 的标题分别设置为“Off”、“Manual”和“Automatic”。应用程序会监控分配给值连接的标签以控制操作模式。如果操作员按下按钮来更改为下一个模式,则值连接的值会更改,机器将切换模式。
如果监控系统控制操作模式
如果操作模式也可以通过监控系统设置,则操作员必须能够查看应用程序的本地画面,以了解机器当前所处的模式。在这种情况下,将“下一个状态依据”选项设为值。这样,应用程序会读取值连接,并在更改为下一个状态之前更新按钮的状态。
为值连接和指示器连接分配相同的标签。从而确保多态型按钮始终显示当前操作模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal