示例:使用保持型按钮

在本示例中,
保持型
按钮控制要为装袋机打印的标记类型。该机器可以打印标有公制或英制重量的标记。
如果操作员控制要打印的标记类型
创建一个
保持型
按钮,并将状态 0 和状态 1 的标题分别设置为“Metric selected”和“Imperial selected”。应用程序会监控分配给值连接的标签以控制标记打印模式。如果操作员按下按钮来更改模式,则值连接的值会更改,机器将切换模式。
如果监控系统控制要打印的标记类型
如果标记打印模式也可以通过监控系统设置,则操作员必须能够查看应用程序的本地画面,以了解机器当前使用的模式。在这种情况下,将
下一个状态依据
选项设为值。这样,应用程序会读取值连接,并在更改为下一个状态之前更新按钮的状态。
为值连接和指示器控件分配相同的标签。从而确保
保持型
按钮始终显示当前打印模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal