为列表指示器设置状态

使用
状态
选项卡设置列表指示器的外观应如何更改以与指示器连接的值相匹配。
要设置列表选择器对象的状态
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    状态
    选项卡。
  3. 在
    选择状态
    列表中,选择
    状态 0
    。
  4. 指定“状态 0”的以下属性:
    • 值
    • 标题
  5. 对于每个其他状态,重复步骤 3 和步骤 4。
设置了一个状态的属性后,可以将状态属性复制并粘贴到另一个状态或所有状态。
小贴士:
要添加或移除状态而不返回
常规
选项卡,请单击
插入状态
或
删除状态
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal