列表指示器在运行时的工作方式

列表指示器显示配置的过程或操作状态列表,并突出显示当前状态。当前状态是指列表中其值与数据源的指示器连接值匹配的状态(如果在
常规
选项卡中将“触发器类型”设置为
值
)或其值与数据源的指示器连接中设置为高位的最低有效位值匹配的状态(如果将“触发器”类型设置为 LSB)。
小贴士:
  • 如果指示器连接的值(或最低有效位值)与列表指示器的任何配置状态值都不匹配,则不会突出显示任何状态。
  • 如果为对象的值连接分配了数组标签,并且触发器类型设置为值,则不会突出显示任何状态。将显示一条错误消息。
使用控件
如果指示器连接值是浮点值,则应用程序会将此值舍入到最接近的整数,以确定要显示的状态。
打开图形画面
  • 在运行时打开画面时,应用程序会读取指示器连接的值,并基于该值和触发器类型更新画面。
  • 如果状态数超过列表可容纳的个数,则应用程序会滚动列表以显示当前状态。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal