示例:使用列表指示器

在本示例中,列表指示器会监控指示器连接来显示鼓风机的操作模式。鼓风机可以手动或自动运行,也可以关闭。
  1. 创建一个具有三种状态的列表指示器。
  2. 将状态 0、状态 1 和状态 2 的标题分别设置为“Off”、“Manual”和“Automatic”。
应用程序会读取分配给指示器连接的标签,并在值发生变化时更新指示器的状态。此状态更改允许显示当前操作模式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal