为键按钮设置“计时”选项卡

如果设置自动重复,则当操作员按住
键
按钮不放时,将记录重复的按钮按下操作,直到操作员松开按钮为止。可以为
上移
、
下移
、
左移
、
右移
、
Page Up
和
Page Down
键按钮设置自动重复。
要为键按钮设置自动重复
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    计时
    选项卡。
  3. 指定
    键
    按钮要使用的自动重复设置。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal