“键”按钮的运行时错误原因

如果将
键
按钮的
发送按下操作到
属性设置为
链接的对象
,并且在
链接的对象
属性中指定的对象不存在或者不是
键
按钮要使用的有效对象,则按下按钮时,应用程序会在诊断中记录一条错误。
有关在按键按钮功能发送到选定对象时可能发生的错误状态的详细信息,请参见要将
按键
按钮与控件列表选择器和画面列表选择器结合使用的对象的帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal