键按钮在运行时的工作方式

键
按钮在运行时的行为取决于画面中与
键
按钮一起显示的其他对象,以及
键
按钮的
发送按下操作到
属性是设置为
带焦点的对象
还是
链接的对象
。
键
按钮不能与所有对象一起使用。如果将
键
按钮的
发送按下操作到
属性设置为
带焦点的对象
,但画面上具有焦点的对象对
键
按钮不起作用,则当操作员按下
键
按钮时,不会发生任何事件。
如果按下
发送按下操作到
属性设置为
带焦点的对象
的
键
按钮,但没有选定任何对象,则也不会发生任何事件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal